请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2650 尊敬的TI社区:
我已使用 一些新特性和不同的UUID扩展EddystoneURLcfg示例配置文件,以与新的Eddystone配置服务保持一致。
在GATT服务器上注册似乎正常,因为GATTServApp_RegisterService返回成功。
但是,当使用BTool读取任何特性的值时,我始终获得:
0x02 (2)(已读不允许)
无法读取属性。
GATT服务器似乎甚至不会尝试调用配置文件回调,而是直接回复错误。
我已检查特性是否 设置了GATT_PROP_READ标志。
读取任何其他属性都可以正常工作,其他服务(例如 设备信息)。
此错误仅涉及新配置文件的值属性。
您能为我提供任何调试/解决此问题的建议吗?
Luca