This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHLL-CC2650:来自HOST_TEST的PROJECT归零/ NPI/UART

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/585107/launchxl-cc2650-project_zero-npi-uart-from-host_test

部件号:LAUNCHTXL-CC2650

您好!

我已将NPI从host_test实现到project0。 我想用它从UART接收数据并使用BLE_STACK发送。 我已经检查了host_test,但没有找到从UART接收的实现。 哪里被称为下一个函数。

NPITASK_registerIncomingRXEventAppCB()

NPITASK_registerIncomingTXEventAppCB()

我想我需要这些来获取或将信息放入  UART缓冲区...但是,我不确定这是正确的方式。

此致,

Mayer Tamás

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,应用程序注册这些回调函数以接收来自NPI任务的数据。 我想看看SPP_BLE_SERVER和SPP_BLE_CLIENT示例,它们使用稍微修改的NPI (SDI)从UART获取数据并通过无线方式发送:
    github.com/.../spp_ble.md

    祝你一切顺利