This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:移植OAD应用程序的功能

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/585020/cc2640-porting-the-feature-of-oad-application

部件号:CC2640

您好,

是否可以包括OAD应用程序(Image_A)的功能,该功能可使OAD服务支持其他应用程序?  

这样,我只能有一个应用程序,而不是image_A和Image_B 我不想使用单独的应用程序来启用OAD服务。 我希望只有一个应用程序启用OAD服务并在固件更新时接受新版本。

等待宝贵的建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    由于当前运行的映像无法在片上OAD情况下自行更新,因此您需要两个映像。