This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/CC2541:如何提高CC2541接收灵敏度?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/585012/starterware-cc2541-how-to-improve-cc2541-receiving-sensitivity

部件号:CC2541

工具/软件:Starterware

为了获得最高的接收灵敏度,我应该使用哪个#define?

#define PHY_MOD_NO_TONE                       0x04

#define PHY_MOD_GFSK_250kHz_1Mbps_tone   0x24

#define PHY_MOD_GFSK_156KHZ_250kbps_tone 0x28

#define PHY_MOD_GFSK_156KHZ_1Mbps_tone   0x2C

#define PHY_MOD_MSK_250kbps_tone            0x30

#define PHY_MOD_MSK_500KBPS_tone           0x32

#define PHY_MOD_MSK_1Mbps_tone             0x34

巴西

Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kelly,

    您是在运行BLE堆栈还是在专有模式下运行? 对于后者,您可以在CC253x/4x用户指南或SmartRF Studio中找到推荐的设置。 对于前者,无需执行任何操作,BLE堆栈处理所有设置。

    谢谢,
    Fredrik