This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC2650MA:传感器控制器工作室,带BOOSTXL-CC2650MA

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC2650MA, CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/585052/boostxl-cc2650ma-sensor-controller-studio-with-boostxl-cc2650ma

部件号:BOOSTXL-CC2650MA
主题中讨论的其他部件: CC2650MODACC2650

您好,

我想在传感器控制器工作室中为我的评估板设置一个应用程序。 BOOSTXL-CC2650MA,使用CC2650MODA部件。

我应该使用哪些设置? 这是因为我看到CC2650 Launchpad仅在CC2650下列出,封装为QFN48 7x7 RGZ。

我看不到SCS中列出的CC2650MODA。

谢谢!

Gabokiin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gabohkiin,

    CC2650MODA使用CC2650 5x5 (QFN RHB)封装。 选择CHIP软件包"QFN32 5x5 RHB in project settings:

    您也可以选择制作自己的传感器控制器板文件,以在SCS GUI中获取您的板的IO映射。 只需从此处复制其中一个定义的线路板文件:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments:Sensor Controller Studio\board_defs

    重命名,重写以匹配CC2650MODA主板并将其放在此处:

    C:\%USERPROFILE%\Documents\Texas Instruments传感器控制器Studio\board_defs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Eirik。