请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-CC2650 在“线程:CC2650”中讨论的其它部件
您好,
我正在尝试将MPU6050连接到我的CC2650 LaunchPad。 我正在使用TI提供的SensorTag项目,并且已经根据为MPU9250提供的驱动程序开发了我自己的MPU6050驱动程序(这些驱动程序几乎相同)。 当我运行程序时,SensorMp6050_init()函数 在以下代码片段(在sensortag_mov.c中)中不返回true:
IF (SensorMp6050_init())
{
Sensor_Tagreset();
SensorMpu6050_registerCallback (SensorTag_processInterrupt);
}
我检查了从MPU6050到CC2650 LaunchPad的物理连接,它们看起来很好,即
MPU6050引脚: CC2650 LaunchPad:
接地 接地
3.3 V 3.3 V
SCLK DIO4.
SDA DIO5.
有人能帮我吗?
谢谢,
托尼