This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:如何使用project_zero在BLE中传输消息

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/584687/rtos-cc2650-how-to-transfer-message-in-ble-using-project_zero

部件号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

大家好。

我将project_zero导入并处理它。

我创建了一个新任务,以便通过BLE向用户发送消息。

以下是任务正在运行的功能;

静态void read_taskFxn (UArg a0,UArg A1)

while (true)(对)

semaphore_pend (semUART,bios_wait_forever);
semaphore_pend (semUART,bios_wait_forever);
UART_WRITE (句柄,"信号后\r\n",17);

布尔t = SD_ReadMessagePart (messageRead);


如果(!t)

UART_WRITE (句柄,"坏信号后\r\n",21);
}
否则

UART_WRITE (手柄,消息读写,512);

user_enqueueRawAppMsg( app_MSG_SERVICE_WRITE,messageRead,512 );

UART_WRITE (句柄,"良好信号后\r\n",22);
}
}
}

消息未发送。  

有人知道如何做到这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    不发送哪条消息? 是不是在空中?信息有多大?

    祝你一切顺利