This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:适用于TI BLE SDK 2.1 .x的BDS插件

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/583540/cc2640-bds-plugin-for-ti-ble-sdk-2-1-x

部件号:CC2640

嘿,

我目前正在搜索支持BLE SDK 2.1 .x的蓝牙开发者工作室的TI插件

我找到了最新版本的1.0。8。 此版本是否还支持较旧的堆栈发行版(如SDK 2.1 .x)?

如果没有。 在哪里可以找到支持SDK 2.1 .x的旧版本插件?

感谢你的帮助。

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,

    对于SDK 2.1 .x的支持应该没有问题

    此致,

    克拉斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,
    感谢您的回答。
    我尝试了它,但遇到了几个错误,因为SDK 2.1 .x和SDK 2.2 .x之间有许多更改

    请给我一个较旧的BDS插件版本的下载链接,如1.0 6,它肯定会为SDK 2.1 .x创建输出文件
    (我想直接使用生成的simple易用-输出文件)

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    在哪里可以下载旧版本:TI-BDS-plugin版本1.0 6测试版?
    此致