在CC2540之间, 数据传输是双向的,我希望在两个芯片之间获得最低的延迟, 如全双工,A到B,B到A同时。
我可以使用哪个示例代码或服务?
如果我通过通知将数据从A发送到B,是否会有任何不同?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 ,Sean,
我获得了最大的数据吞吐量。
在这篇博客中,我还有两个快速提问:
1,哪一个是以最低延迟发送数据? 写入时没有响应 或通知?
2,如果它们都在堆栈级别具有重新发送机制? 如果目标尚未收到数据包?
最后,我的问题是:我将数据从salve发送到master,尝试获得更快的数据速度,然后,一些反馈(短数据包)将从master发送到slave,此发送希望获得更低的数据延迟。 我该怎么做?
谢谢!
e2e.ti.com/.../1s_2B00_Test.rare2e.ti.com/.../15ms_2B00_Test.rarHiSean,
我想让客户在CC2540上构建代码,是否可以重现此问题,您能否帮助了解一下,看看我们是否可以微调到更短的延迟?
在Central和Peripheral之间发送数据
一个项目的交叉存取为1S,另一个为15mS;
中心发送 “12.3456万”和“KKKKK”重复。 外围设备发送“QQQQQQQQQQ”和“qqqqqqqq”重复。
我们可以看到1的数据是正确的,但15毫秒的数据丢失了一些数据。
我们尝试获得最佳性能,这种性能可以以更短的延迟发送数据,而且数据是正确的?
您是否可以提供任何建议?
谢谢!