This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:加载将覆盖用户数据

Guru**** 2558800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/583701/cc2541-oad-will-overwrite-the-user-data

部件号:CC2541

您好,

该问题与闪存中的OAD和用户数据存储有关。

1、cc2541程序首次由CCDebug下载到闪存,以镜像A运行,用户数据存储在124页。

2、然后,通过OAD.user更新至ImageB,第124页中仍然存在数据。

3、然后,通过OAD更新到imageA。我发现用户数据覆盖0xFF。

如何不更改用户数据?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    仔细检查您通过OAD发送的图像A。 确保它没有填充-这可能会导致您的问题?

    此致,
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    十六进制文件,映像A和映像B编译在相同的代码中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人能帮忙吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供地图文件,我们需要更多信息来复制

    理想情况下,IMG_A不应修改,只能修改IMG_B 您正在使用哪些项目以及哪些SDK?

    此致。
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rebel,
    SDK基于1.4 .2.2 堆栈,项目是HIDEmuKbd。