This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:HCI_ReadRssiCmd在LE连接中的准确性

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/584374/cc2640-hci_readrssicmd-accuracy-in-le-connections

部件号:CC2640

大家好,

您是否可以帮助阐明我们读取CC2640 RSSI值的HCI命令的准确性(我认为它可能是"HCI_ReadRssiCmd"或"HCI_READ_RSSI")? BT v 4.2 和v5规格指出:"RSSI指标的含义是绝对接收器信号强度值,单位为dBm到 ±6 dB精确度。"

这是我们所支持的还是我们的不同/更好?

对这方面的任何进一步澄清也将是有益的。 谢谢!

SSF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,SSF:

    RSSI的精度在数据表中指定,对于CC2640 / CC2640R2F:+/- 4 dB (在动态范围内)(70 dB)。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢JXS!