This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640:加载CC2640和CC1310的固件更新

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/584240/rtos-cc2640-oad-firmware-update-for-cc2640-and-cc1310

部件号:CC2640
主题中讨论的其他部件:CC1310

工具/软件:TI-RTOS

您好,先生  

我们的产品是CC2640+CC1310,1310,我们希望为CC2640和CC1310实施固件更新。

我们的想法是通过OAD执行CC2640 FW更新,并使用OAD下载CC1310的映像。

下一步是 通过SPI接口通过bootloader更新CC1310 FW。

它是否可行,是否存在任何风险?  请提供建议。

巴西

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它看起来是可行的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yimin:

    我同意YK的意见。 请参阅CC26xx / CC13xx TRM (SWCU117)中描述的引导加载程序界面。

    祝你一切顺利