This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:BLE/Zigbee

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/584264/cc2540-ble-zigbee

部件号:CC2540

您好,

我们要求使用无线接收器和发射器。 如图所示,变送器部件将在350C的烤箱内,接收器将在外部。 我们必须监测温度并将数据发送给接收器。 如果您对此提出了任何解决方案,请告知我们。 该链接将为您提供有关此问题的更多信息。

www.youtube.com/watch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arun,您好!
    我们没有任何BLE设备可以在超过125摄氏度的温度下工作。 此外,如果容器是固体金属,则很难通过2.4 GHz获得"固体"无线链路。