This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:连接MPU6050与CC2650 LaunchPad

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/583210/launchxl-cc2650-interface-mpu6050-with-cc2650-launchpad

部件号:LAUNCHTXL-CC2650
在“线程:CC2650”中讨论的其它部件

您好,

我正在尝试将MPU6050惯性测量装置与CC2650 LaunchPad连接起来。 是否有用于连接此传感器与CC2650的库? 如果没有,有人能向我解释我将如何开发一个图书馆(或者是否太困难)?

谢谢,

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tony:

    CC2650 Sensortag已有MPU9250的库(与MPU6050相同的陀螺仪和加速计,但具有附加磁力计)。 我建议大家看看这个项目。 如果您仍想开发自己的库,这不应该太困难。 使用CC2650 LaunchPad的I2C驱动程序并按照MPU6050数据表中的寄存器说明进行操作。

    此致,

    克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了,加油打气
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Klas,

    我正在尝试将CC26xx传感器标签应用程序编程到我的CC2650 LaunchPad上,但它给了我一条“Error while running CC2650 Stack.A FlashROM (运行CC2650 Stack.A FlashROM时出错)”的消息。

    此应用程序不能在LaunchPad上工作的原因是什么? 此外,是否必须使用引导映像管理器(Boot Image Manager, BIM)?

    谢谢,
    托尼