This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2564的低功耗模式

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC256XB-BT-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/584080/cc2564-low-power-modes-for-the-cc2564

部件号:CC2564
主题中讨论的其他部件: CC256XB-BT-SP

您好!

我正在实施低功耗模式,在其他模块中,主机MCU (STM32L476)将进入休眠模式以节省能源,

在此期间,我希望CC2564能耗最少,但仍能接收数据。

请建议如何执行此操作-哪种电源模式最适合此情况,以及如何将cc2564置于其中?

此外,在哪里可以找到有关cc2564低功耗模式的详细文档?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuri,

    CC2564初始化脚本(即 CC256XB-BT-SP)将设备配置为低功耗模式。 如果使用默认的initscript,设备将尽可能进入最低功率模式,并通过空中活动或主机信号唤醒。

    此致,
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vihang

    感谢您的快速响应!

    我有后续问题:

    1.是否可以将主机MCU设置为低功耗模式(因此它不与cc2564通信)并在新数据通过BT到达时将其唤醒?

    2.假设主机MCU处于低功耗模式,CC2564是否可以唤醒它? 如果是, 使用什么方法(中断?) ?  

    3.当CC2564从LPM唤醒时,是否必须对CC2564中的重新初始化?