This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:断开ESCO连接时发生LMP超时

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/583148/cc2564-lmp-timeout-happens-when-disconnecting-esco-connection

部件号:CC2564

您好,

我的设备是CC2564B,它支持双模式蓝牙。

断开与WBS的ESCO连接时,有时会发生LMP超时。

测试用例如下所示:

1.为WBS建立ESCO连接

2.断开ESCO连接

3.重复步骤1 ~步骤2。

您能否帮助您了解为什么会发生LMP超时? 谢谢!

您可以查看附带文件中的固件日志 以了解更多详细信息:

e2e.ti.com/.../FWLog_5F00_LMP_5F00_Timeout.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当LMP超时发生时,我始终可以在固件日志中看到"启动AFH RSSI扫描模式,是运行0的旧进程,使用RSSI = 1"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dragon您好,

    感谢您共享日志。 我会研究这个问题。

    此致,
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vihang

    谢谢!
    这对我们来说非常紧迫,您有什么新信息吗?
    我一直在等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vihang:

    在固件日志中,我总是看到"PCM TX缓冲区溢出"。

    是否会导致LMP超时? 如何修复"PCM TX缓冲区溢出"? 谢谢!