请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-CC2650 工具/软件:TI-RTOS
您好!
我想将 启用iCall的任务(UART)添加到项目中,但找不到 ICALL_MAX_NUM_TASks 宏。 你能告诉我它在哪里吗?
此致,
Mayer Tamás
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我想将 启用iCall的任务(UART)添加到项目中,但找不到 ICALL_MAX_NUM_TASks 宏。 你能告诉我它在哪里吗?
此致,
Mayer Tamás
您好!
是否可以使用proj0中的UART.h而不是NPI。 我从uartecho和我开始
静态void UARTfx_init(void)
{
UART_Params uartParams;
const char echoPrompt[]="\foching characters:\r\n";
/*创建数据处理关闭的UART。 */
UART_PARAM_INIT (&uartParams);
uartParams.readMode = UART_MODE_callback;
uartParams.writeMode = UART_MODE_callback;
uartParams.readTimeout = UART_WAY_Forever;
uartParams.writeTimeout = UART_WAY_Forever;
uartParams.readCallback = IThandler;
uartParams.writeCallback = IThandler;
uartParams.baudrate = 9600;
UART = UART_OPEN (Board_UART0,&uartParams);
IF (UART ==空){
system_abort("打开UART"时出错";
}
UART_WRITE (UART,echoPrompt,sizeof(echoPrompt));
}
静态void IThandler()
{
//semaphore_pend (sem,ti_SysBIOS_KNL_semaphore_PendState_Wait_Forever);
UARTFxn();
}
静态空UARTFxn()
{
UART_READ (UART,&UART_INPUT,1);
dataservice_SetParameter(ds_string_ID, sizeof(UART_input), UART_input);
}
这是实际代码,它不起作用。 我想从UART读取数据并将其提供给数据服务字符串。我不对UART使用任何信号器,
我只有回调函数。 当我尝试用putty写入UART时,它被正确调用,但字符不显示在特性值中。
DataService_SetParameter (DS_STRING_ID,sizeof(UART_INPUT),UART_INPUT)可能有问题;我不知道。我已经知道了
建议,我必须尝试使用NPI,但对我来说,这似乎是一种更简单的方法。
可以帮帮我吗?
此致,
Mayer Tamás