This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:如何在专用模式对讲机中为swrc291 mini-BLE广播器正确设置TX输出功率

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2543, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582362/cc2541-how-to-correctly-set-tx-output-power-in-proprietary-mode-radio-for-swrc291-mini-ble-broadcaster

部件号:CC2541
主题中讨论的其他部件:CC2543
大家好,

我正在研究 CC2543 BLE广播器示例代码(swrc291),并希望将此示例移植到 CC2541

有两段代码用于设置输出功率:

=== 1.在函数 miniBlePhyInit in miniBLE_phy.c中:

#IF (CHIP == 2541)
TXPOWER = TXPOWER_0_DBM;//设置默认输出功率:0dBm。
TXFILTCFG = 0x03;//设置Tx过滤器带宽。
TXCTRL = 0x19;//设置DAC电流。
IVCTRL = 0x1B;//设置PA,混音器和DAC偏差

=== 2.函数miniBleSetOutputPower in miniBLE.c:

UINT8 miniBleSetOutputPower(uint8 txPOWER){//
检查参数是否有效,对于CC2543,PA偏置控制必须设置为0x05。 

#if(chip == 2543)
if((txpower & 0x05)!= 0x05){
#Elif(cchip == 2541)
if((txpower <minus_20_DBM)||(txpower >plus_0_DBM)){
#endif

return MINIBLE_FAIL_INVALID_argument;
}{intuint8
minState; Adv_intone,
fical_transmission {!therent_than?

HAL_INT_UNLOCK (intState);// Exit Critical (退出关键)部分。
返回MINIBLE_FAIL_RADIO_ACTIVE;
}
MINIBLE_PHY_SET_OUTPT_POWER (txpower);//设置新的TXPOWER设置。
HAL_INT_UNLOCK (intState);// Exit Critical部分。
返回MINIBLE_SUCCESS;
} 

===========

如注释在第一个代码段中所述:

设置PA,混音器和DAC偏置。 

注释在第二个代码段中表示:

 对于CC2543,PA偏置控制必须设置为0x05。  

因此,我猜 TXCTRL和IVCTRL可能需要设置为 不同输出级别的特定值。

我的问题是"对于不同的输出级别,应该为TXCTRL和IVCTRL设置什么值?"

例如,要将输出电平设置为-20dBm,需要为 TXCTRL和IVCTRL设置哪些值?

要将输出电平设置为-10dBm,需要为 TXCTRL和IVCTRL设置哪些值? 等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ke:
    有关正确的TXPOWER设置,请参阅设备数据表。
    对于CC2541:表1。 输出功率
    对于CC2543:表2。 推荐的输出功率设置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此代码将执行工作:

    #define minus_10_dbm 0x91
    MiniBleSetOutputPower(减号_10_DBM);