This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BLE在启用ADS模块后中断

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, CC2541, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582976/ble-break-down-after-enabling-ads-module

主题中讨论的其他部件:ADS1299CC2541BLE堆栈

您好,

我在设计中使用ADS1299和cc2541,代码基于TI BLE堆栈的心率项目。

我为我们的项目尝试了不同版本的BLE堆栈,在代码中添加心率模块后,BLE堆栈v 1.3 工作正常,但此版本的心率代码与其他版本完全不同,因为TI正式为EEG信号传输进行了修改。 相关网站见下文。

http://www.ti.com/tool/tida-0.0096万

但是,要使用更新的库,我们需要使用更新的版本。 BLE-STACK v 1.4 0或以上版本。 但当我在其中心项目中启用ADS模块时,它最初仍将继续执行一些进一步的指令,但最后将会崩溃。在IAR的拆卸窗口“FFFFFF—— "。

有人能帮我弄清楚原因吗?

谢谢!

发货

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    问题不应该与版本相关,因为我将启用代码放在版本1.3 的其他项目中,如"simpleBLEPeripheral",它也会影响BLE的工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可能没有将IOS正确映射到您的主板。 您是否已确认心率项目中的更改?

    祝你一切顺利