This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:加载协议

Guru**** 2767435 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/583932/cc2564c-oad-protocol

部件号:CC2564C

大家好,支持!

您能否提供CC2564C中OAD过程涉及哪些协议的信息? 是否可以通过BLE和BT执行此操作? 如果是,使用相同或不同的协议?

谢谢!

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alberto,

    OAD的数据传输可以使用BT和BLE完成。

    对于BT,标准SPP可用于传输数据。 如果使用Linux,个人区域网络配置文件(PAN)也可用于传输文件。

    如果使用BLE,则可以使用GATT传输原始数据。

    此致,
    Vihang