This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:PCB天线设计验证AN043

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/581277/cc2640-pcb-antenna-design-verification-an043

部件号:CC2640

全部,

我以前从未设计过PCB,因此在我将其发送到装配之前让他人审阅我的工作将非常有帮助。  具体来说,我对PCB天线的正确使用有点担心。  我在设计中使用了应用手册AN043,在天线匹配方面,我使用了TI推荐的单端设计。  下面是我目前拥有的一些屏幕截图。  如果我遗漏了明显的任何内容,或者有任何容易出错的地方,请告诉我。  此外,组装后,不仅PCB将装在塑料盒中,而且将在PCB底部放置电池座,使天线部分阴影。  我意识到这将改变辐射模式,但它是否会如此严重地改变,以至于我无法在1米远的地方进行TX/RX?

印刷电路板铜顶(镀金):

印刷电路板铜底部(绿色):

板的3D渲染:

单端射频设计:

请告诉我需要澄清的内容。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cameron,

    天线右侧应有更多的间隙。 至少是5 mm ,但越多越好。 使用纽扣电池部分覆盖天线会严重影响天线效率。 您仍应顺利到达> 1 m。

    您的设计还存在一些其他问题,例如,射频匹配组件应尽可能靠近CC2640 (如我们的参考设计中所示)。 为什么您要将RF-N接地? 有关详细信息,请参阅以下文档:

    processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_HW_training_Layout_Considerations.pdf
    processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_HW_Checklist

    谢谢,
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fredrik,

    一如既往,非常感谢您的快速响应。  到目前为止,您对我发布的其他问题给予了很好的帮助。

    我将在天线右侧增加更多间隙,我还将像您建议的那样,将RF组件移近CC2640。

    对于我的RF布局,我尝试使用如下所示的单端设计:

    我在本文的维基中找到了这种设计: 射频天线和前端

    我想这种设计并没有真正指定如何处理RF_N,所以我最终没有考虑太多地将其接地。  我应该让它浮动吗?

    谢谢!

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cameron,

    不用客气!

    对于单端操作,应遵循此参考设计中的布局: www.ti.com/.../cc2650em-4xs-rd

    此致,
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fredrik,

    感谢您为我指明单端操作原理图的方向。  根据该原理图(下图),您可以删除L21,但代价是灵敏度降低1 dB。  由于我的尺寸限制,我决定将L21从我的设计中排除,让RF_N浮动。  我正在设计两块板,我计划使用此天线设计通过蓝牙进行通信。

    在模拟此设计并遵循应用手册AN043以及您建议的设计文档之后,我提出了以下两块板:

    正如您所看到的,一个比另一个要干净得多,但我希望设计能够发挥作用,即使信号灵敏度较低(我只需要TX/RX 1米距离)。

    我希望尽快将这些主板送去制造。  如果我犯了明显的错误,请告诉我。

    谢谢!

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cameron,

    正如我在第一个回复中所写的那样,必须将RF匹配放置在更靠近CC2640的位置。 您可以查看此参考设计中的布局指南: www.ti.com/.../cc2650em-4xs-rd

    在最上方的设计中,应将一个去耦盖置于靠近引脚48的位置。 此外,您还可以将天线进一步向左移动,以便在右侧获得更大的间距。 理想情况下,您应该将匹配天线阻抗匹配的网络放置在天线附近,但您只需要几米,而您并不真正需要它。

    最下面的设计有点凌乱:-)这里也有上述评论。 此外,天线应有更多的间隙,晶体最好放置在离IC更近的位置,将IC和天线之间的地面分割的信号轨迹是一个很大的"无"号

    谢谢,
    Fredrik