请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2640R2F 工具/软件:TI-RTOS
在 simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25中
对象: simple外围设备
使用以下函数删除所有绑定信息,返回值为无效值,删除信息失败
GAPBondMgr_SetParameter(GAPBOND_ERASE_ALLBONDS, 0, NULL);
修改项目绑定信息,如图所示:
修改上述设置,连接到IOS设备绑定, 首次成功,
然后通过以下函数查找ANCs服务:
GATT_DiscPrimaryServiceByUUID (ANCs_connHandle, uuid, ATT_UUI_Size, iCall_getEntityId());
返回值0x02 (无效参数),Serach服务失败
为什么?
谢谢!