This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:需要按住按钮X秒以唤醒传感器标记

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/583532/ccs-cc2650stk-need-to-hold-a-button-x-second-to-wake-sensortag-up

部件号:CC2650STK

工具/软件:Code Composer Studio

按住按钮 X秒,调用将按钮引脚配置设置为PINCC26XX_WAKEG_NEGEDGE并调用“unsigned int Power_shutdown (unsigned int shutdownState, UINT32_t shutdownTime”功能的关机功能后,SensorTag将关闭。 同样,我想通过按住按钮X秒来唤醒SensorTag (传感器标签) 但是,按下按钮时Sensortag会立即唤醒。 按住按钮 秒后,是否有唤醒SensorTag的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Erdal,
    在触发引脚中断后,您必须允许设备和TI-RTOS立即启动,但您可以在初始化之前在任务中执行检查(在SensorTag_init();在SensorTag_taskFxn中)。 有许多可能的解决方案,但您可以读取当前系统时钟嘀嗒声,在正极上设置中断(在由负极触发唤醒后),然后在正极触发后检查按钮是否保持足够长以允许进一步初始化(不=再次进入关闭状态)。