This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:CC2650 Direct Test Mode (CC2650直接测试模式),不传输任何内容

Guru**** 2592300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582511/rtos-cc2650-cc2650-direct-test-mode-nothing-is-transmitted

部件号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我按照 本文的说明 将DTM添加到CC2650LP。 在HCITester中,我发送命令,但没有收到任何命令。 主板没有回答。

Send_HCI_LE_Transmiter_Test 3,2,4


10:42:19.148 传出转储:
10:42:19.148 0000:01 1e 20 03 03 02 04 。 ....

19.149 *** 19.149 End 19.149
--(脚本结束时间:10:42:Dell)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以尝试使用BTool?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christin:

    我收到此错误:

    [3]:<Warning>-11:57:05.516
    GAP设备初始化超时
    设备可能无法正常工作 

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪种IDE? CCS还是IAR?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们现在正在研究这一问题。 对此造成的不便,我们深表歉意。 我们会尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matei:

    我已使用在"C:/ti/simplelink/ble_SDK_2_02_01_18/examples/hex/c2650lp_host_test_rel.hex"中找到的开箱即用十六进制文件成功连接启动板(使用闪存编程器2)

    并使用CCS中的host_test项目。 您是否正在打开端口"Application/User UART"?

    此致,

    克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Klas,  

    我 也使用 cc2650lp_host_test_rel.hex成功连接了启动板。 什么  是"应用程序/用户UART"端口? 不知道我是否打开了这个。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matei:

    连接到launchpad后,能否扫描附近的BLE设备?

    此致,

    克拉斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以查看简化学院,了解如何知道哪个COM端口是正确的。
    software-dl.ti.com/.../ble_01_basic.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为是的...

    [16]:<Rx>- 01:30:50.316
    -类型 :0x04 (事件)
    -EventCode :0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
    -数据长度:0x1F (31)字节
    事件 :0x060D (1549)(Gap_DeviceInformation)
    状态 :0x00 (0)(成功)
    EventType :0x04 (4)(扫描响应)
    AddrType :0x01 (1)(随机)
    地址 :CD:B3:1D:84:69:09
    RSSI :0xA6 (166)
    DataLength :0x12 (18)
    数据 :11:07:AD:E8:F3:D4:B8:84:94:A0:AA:F5:E2:0F:23:15:
    5A:95
    转储(接收):
    0000:04 FF 1F 0D 06 00 04 01 09 69 84 1D B3 CD A6 12 .......... 我
    0010:11 07 AD E8 F3 D4 B8 84 94 A0 AA F5 E2 0F 23 15.......... #。
    0020:5A 95 Z 

    按下"扫描"按钮后的响应。

    谢谢!