请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2541 工具/软件:Starterware
如何仅将OSAL API用于不带BLE功能的专有模式对讲机?
由于OSAL API经过研究和理解,可通过OSAL API简化任务管理,从而加快CC2541的软件开发速度,而无需任何BLE函数即可缩小代码,因为专用模式对讲机不需要BLE函数。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
遇到的第一个障碍是OSAL_ClockBLE.c中引用的外部函数:
外部uint16 ll_McuPrecisionCount( void );
似乎 OSAL中没有提供此功能,但BLE堆栈中提供了此功能。因为OSAL的心跳来自BLE。
要单独使用OSAL,必须实施此功能和支持机制。如果TI可以发布此功能和支持代码的代码。使用OSAL开发 不带BLE功能的专有模式无线电将更容易