This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:I2C + IAR。 如何更改SCL/SDA引脚?

Guru**** 2556210 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582410/cc2541-i2c-iar-how-to-change-scl-sda-pins

部件号:CC2541
主题中讨论的其他部件: CC2540CC2530

您好!

我尝试使用HM-11 PCB和CC2541板载作为低成本BLE传感器。

HM-11只连接了Tx,WFP,2.2 ,WFP 2.1。

我想使用此引脚与I2C传感器通信。

在SCS和CCS中,我可以为I2C手动设置SCL,SDA引脚。

如何在IAR中实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在CC2541上使用I2C HW,SCL和SDA引脚是固定的,不能更改。 如果您必须更改I2C引脚,另一种方法是使用SW模拟I2C。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答!
    您能否给我一个示例或链接,以了解如何"使用SW模拟I2C "?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附上了CC2530的SW模拟I2C示例,它也应该适用于CC2540。

    e2e.ti.com/.../hal_5F00_i2c.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 ,陈宜佳!

    这个图书馆很完美!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎您的光临,很高兴知道它能发挥作用。