This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LANCHXL-CC2640R2的I2C示例

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/579127/i2c-example-for-lanchxl-cc2640r2

主题中讨论的其他部件:CC2640R2FCC2650

您好,

请告诉我哪个示例很好,以便了解如何在Lanchxl-CC2640R2中构建I2C接口? 我使用现有的驱动程序,但我面临许多问题。 对于已成功在CC2640R2的I2C中写入/读取的用户有什么帮助?  

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2650和CC2640R2F的驱动程序应相同。 我只想看看2.2 v.1 SDK版本中I2C是如何在sensortag项目中实现的。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的迅速回复。 不一样! 不幸的是,存在着一些分歧。 我的代码运行良好,但在I2C中,我看不到SDA和SCL上的任何信号。 如果有人做过这方面的工作,任何准则都会对我很有帮助。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否还查看了最新SDK中的TI驱动程序使用文档:
    文件:///C:/ti/simplelink_cc2640r2_SDK_1_30_00_25/docs/tiddrivers/doxygen/html/_i2_c_8h.html

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助!

    实际上,我将这些文件包括在应用程序SimpleBLEPeripheral.c文件中。 问题是否可能是因为我没有在"Drivers"文件夹中插入特殊文件夹"I2C-"?

    请给我一个带I2C的CCS的简单示例? 此外,只有"simplelink_cc2640r2_SDK_1_00_00_22"堆栈可从以下网址获得: http://www.ti.com/tool/BLe-Stack

    提前感谢您的参与,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    资源管理器中有CCS的I2C示例:

    对于i2ctmp007项目:sdk->示例->开发工具->CC2640R2 LaunchPad -> TI驱动程序->i2ctmp007

    对于SLA:SDK -> SimpleLink Academy ->蓝牙LE ->蓝牙低功耗+传感器BoosterPack

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Zahid:

    我是否应该将SensorI2C库更改为CC2540r2? 例如,将信号量更改为Event,etc....?
    “资源探索”将让我了解SDK->Examples->开发工具->CC2640R2 LaunchPad -> TI驱动程序-
    谢谢!