请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2640 您好,
我正在我的项目中使用cc2640设备。 我的要求是设备既要保持在中央模式,也要保持在外设模式,而且还要实施OAD。 我对此没有什么疑问。
1.我们是否可以将OAD与中心模式(图像A包括应用程序,堆栈,BIM)和图像B (外设模式和中心模式的应用程序)配合使用?
2. OAD目标映像A堆栈是否支持中心端应用程序?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.