This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:BLE -使用2450AT07A0100芯0100芯片天线的RF接口问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/583273/cc2650-ble---rf-interface-issues-using-2450at07a0100-chip-antenna

部件号:CC2650

大家好!

我们正在设计配有 CC2650F128RSMR SimpleLink MCU的PCB。 我们有一个加速计,它将通过SPI与MCU通信,MCU将使用嵌入式蓝牙连接到智能手机。

我们在天线接口的设计方面遇到一些问题。 我们找到了PCB跟踪天线的在线支持和传感器标签和BoostKit原理图,但我们应该使用Johansson Techniogy提供的芯片天线: 2450AT07A0100,0100, 这是一种需要离地间隙的芯片天线。  

如果有些问题看起来过于明显,我们很抱歉,但这是我们第一次遇到这种挑战。 我们非常感谢您提供任何帮助并链接到可用的材料! :)

请参阅 SimpleLinkTmCC2650 Wireless MCU LaunchPadTm套件的示意图,此处是有关RF部分的详细信息:


1. 我们是否可以利用CC2650的Boostkit所采用的方案,如原理图中所示,即使我们更换天线,前面的差分模式电路和滤波器的相关问题是什么?

2.拆除未使用的同轴开关会对要插入的电路产生一些影响?

天线制造商 (请参见上面的链接)建议使用PI匹配网络(并联系列分流器),外加一条对等尺寸的宽度线(以保证50欧姆匹配阻抗)

3. 在所有这些电路(如果是,应如何放置组件以及在何处放置)之后,还是在原理图中的滤波器阶段提供了良好的接口后,是否需要PI网络?

4.应在何处调整轨迹宽度以保证50欧姆? (在C12之后? C24或在天线之前的末尾?) 组件应靠近MCU还是靠近天线,以确保最佳的抗噪性和性能?

提前感谢您的帮助! :)

Marco de Clemente

嵌入式系统电气。 工程-都灵-意大利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marco:

    1)是
    2)否
    3)是的,但它取代了C51和C15。 PI网络必须靠近天线。
    4)从MCU到C24 (包括C24)的所有组件必须放置在靠近MCU的位置,如参考布局中所示。 C24和PI天线匹配网络之间的轨迹应匹配为50欧姆(除非非常短)

    谢谢,
    Fredrik