This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650EM-7ID-RD:TI CC2650上的HCI硬件错误

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/581782/cc2650em-7id-rd-hci-hardware-error-on-ti-cc2650

部件号:CC2650EM-7ID-RD
主题中讨论的其他部件:CC2650,BLE堆栈

您好,

我有一 个CC2650 host_test应用程序与BLE Stack 2.2 1有问题,该应用程序可用作中央设备。  下面是我采取的逐步行动:

1)开始扫描,然后完成。

2)从找到的设备列表中选择外围设备。

3)尝试连接选定的设备。  请注意,此设备已停止以通告(即它处于不可连接状态)

4) CC2650不会以某种方式通知连接尝试的结果。

5)再次开始扫描

6) CC2650发送 HCI Hardware错误事件,并显示代码0x82,此后无法正常工作。

记录的HCI在此处:

[Thu Mar 16 10:12:52.191 2017] HciTx:1 4 Fe 3 3 1 0
[Thu Mar 16 10:12:52.200 2017] HciRx:4 ff 6 7f 6 0 4 Fe 0
[Thu Mar 16 10:12:52.214 2017] HciRx:4 ff 29 d 6 0 0 0 84 84 d0 84 be C4 bc 1c 2 1 5 2 8 18 82 Fe 2 A C4 f 9 4D 65 74 65 72 20 31 32 33 34 35 36 37 38
[Thu Mar 16 10:12:52.228 2017 ] HciRx:4 ff 22 d 6 0 4 0 84 84 d0 84 be C4 bc 15 f 9 4D 65 74 65 72 20 31 32 33 34 35 36 37 38 4 ff 70 1 3.
[2016年3月11日10:12:52.293 2017 ] HciRx: 4 ff 2b d 6 0 0 0 88 51 D1 84 be C4 C2 1e 2 1 6 5 2 1f 18 82 Fe 9 43 47 4D 20 47 54 37 30 39 31 39 58 4 ff F9 1 80
[Thu Mar 16 10:12:52.308 2017 ] HciRx:4 ff 1D d 6 0 4 0 88 51 D1 84 be C4 C2 10 f 9 43 47 4D 20 47 54 37 30 39 31 39 58
[2016年3月11日10:12:52.327 2017 ] HciRx: 4 ff 2b d 6 0 0 1 95 fa 54 65 74 67 C8 1e 2 1 6 3 2 82 Fe 2 a C4 f 9 55 53 42 20 47 54 32 35 38 33 33 34 5a 3 ff F9 1
[Thu Mar 16 10:12:52.342 2017] HciRx:4 ff 12 d 6 0 4 1 95 fa 54 65 74 67 C7 5 4 8 55 53 42
[Thu Mar 16 10:12:52.492 2017] HciRx:4 ff 28 d 6 0 0 1 D7 76 f2 1a e8 b4 1b 2 1 6 11 7 66 9a c 20 0 8 9a 94 e3 11 7b 66 10 3e 4e 6a 5 ff 87 0 9 7f.
[Thu Mar 16 10:12:52.508 2017] HciRx:4 ff 25 d 6 0 4 1 D7 76 f2 1a e8 b4 18 10 9 46 6F 72 65 72 75 6e 65 72 20 32 33 35 0 6 16 10 3e 0 12 0
[Thu Mar 16 10:12:52.628 2017] HciRx:4 ff 28 d 6 0 1 BD E4 72 56 A9 1b 2 1 1a 17 ff 4c 0 c e 0 1f 93 E7 FD 74 85 38 4D 2 af 56 2 BD 10 2 b 0
[Thu Mar 16 10:12:52.869 2017] HciRx:4 ff 18 d 6 0 0 1 28 93 9f 10 f3 49 A4 b 2 1 6 7 ff 4c 0 10 2 b 0
[Thu Mar 16 10:12:52.969 2017] HciRx:4 ff 18 d 6 0 0 1 af d be 41 4e 5d ab b 2 1 1a 7 ff 4c 0 10 2 a 0
[Thu Mar 16 10:12:53.048 2017] HciRx:4 ff 24 d 6 0 0 1 d6 B8 A9 B2 D2 f0 A5 17 2 1 6 3 3 E7 Fe 9 ff 56 0 f0 D2 B2 A9 B8 d6 5 9 53 4D 30 37
[Thu Mar 16 10:13:03.121 2017] HciRx:4 ff 18 d 6 0 0 0 54 53 9d 89 5c F4 A4 b 2 1 6 7 ff 4c 0 10 2 b 0
[2016年3月11日10:13:12.198 2017 ] HciRx: 4 ff 4c 1 6 0 9 0 0 84 84 d0 84 be C4 0 88 51 d1 84 be C4 0 1 95 fa 54 65 74 67 0 1 D7 76 f2 1a e8 0 1 BD E4 72 56 0 1 28 93 9f 10 f3 49 0 1 af d be 41 4e 5d 0 1 d6 B8 A9 B2 D2 f0 0 54 53 9d 89 5c f4
[Thu Mar 16 10:13:12.832 2017] HciTx:1 9 Fe 9 0 0 0 0 84 d0 84 be C4
[Thu Mar 16 10:13:12.841 2017] HciRx:4 ff 6 7f 6 0 9 Fe 0
[Thu Mar 16 10:13:48.581 2017 ] HciTx:1 30 Fe 3 2 e8 3.
[Thu Mar 16 10:13:48.588 2017] HciRx:4 ff 6 7f 6 0 30 Fe 0
[Thu Mar 16 10:13:48.593 2017 ] HciTx:1 31 Fe 1 2
[Thu Mar 16 10:13:48.600 2017] HciRx:4 ff 8 7f 6 0 31 Fe 2 e8 3.
[Thu Mar 16 10:13:48.613 2017] HciTx:1 4 Fe 3 3 0 0
[Thu Mar 16 10:13:48.619 2017] HciRx:4 ff 6 7f 6 0 4 Fe 0
[Thu Mar 16 10:13:48.626 2017 ] HciRx:4 10 1 82
[Thu Mar 16 10:13:49.620 2017] HciRx:4 ff 4 1 6 0 0
[Thu Mar 16 10:13:54.586 2017] HciTx:1 4 Fe 3 3 0 0
[Thu Mar 16 10:13:54.593 2017] HciRx:4 ff 6 7f 6 0 4 Fe 0
[Thu Mar 16 10:13:55.593 2017] HciRx:4 ff 4 1 6 0 0

有人能解释为什么CC2650会这样做,以及此错误代码的含义是什么

感谢您提供任何帮助。

Sergiy先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergiy您好,

    您是否可以使用BTool来控制您的主机测试设备? 日志更易于理解。

    您是否对主机测试进行了任何修改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rachel,您好!

    我在主机测试项目中更改了以下预处理程序设置:
    max_NUM_BLE_conns=4
    max_pdm_size=207
    max_NUM_PDU=4

    我想他们不能以这种方式影响主机测试应用程序。

    我还在BTool中重现了此问题。 日志如下:

    [1]:<Info>- 10:26:58.913
    港口于2017年3月21日上午10:26:58开放
    ----------------------------------
    [2]:<Tx>- 10:26:59.176
    类型 :0x01 (命令)
    -操作代码 :0x0C03 (HCI_Reset)
    -数据长度:0x00 (0)字节
    转储(Tx):
    0000:01 03 0C 00 ....
    ----------------------------------
    [3]:<Rx>- 10:26:59.219
    类型 :0x04 (事件)
    -EventCode :0x000E (HCI_CommandCompleteEvent)
    -数据长度:0x04 (4)个字节
    数据包 :0x01 (1)
    操作码 :0x0C03 (HCI_Reset)
    状态 :0x00 (0)(成功)
    转储(Rx):
    0000:04 0E 04 01 03 0C 00 。。
    ----------------------------------
    [4]:<Tx>- 10:26:59.231
    类型 :0x01 (命令)
    -操作代码 :0xFE00 (Gap_DeviceInit)
    -数据长度:0x26(38)字节
    ProfileRole:0x08 (8)(中央)
    MaxScanRsps:0x05 (5)
    irk :00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
    CSRK :00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
    SignCounter:0x0.0001万 (1)
    转储(Tx):
    0000:01 00 FE 26 08 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0010:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
    0020:00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 …………
    ----------------------------------
    [5]:<Rx>- 10:26:59.269
    类型 :0x04 (事件)
    -EventCode :0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
    -数据长度:0x06 (6)个字节
    事件 :0x067F (1663)(Gap_HCI_ExtentionCommandStatus)
    状态 :0x00 (0)(成功)
    操作码 :0xFE00 (Gap_DeviceInit)
    数据长度 :0x00 (0)
    转储(Rx):
    0000:04 FF 06 7F 06 00 FE 00 …………
    ----------------------------------
    [6]:<Rx>- 10:26:59.305
    类型 :0x04 (事件)
    -EventCode :0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
    -数据长度:0x2C (44)字节
    事件 :0x0600 (1536)(Gap_DeviceInitDone)
    状态 :0x00 (0)(成功)
    设备地址 :C4:be:84:D1:51:88
    DataPktLen :0x00CF (207)
    NumDataPkts:0x04(4)
    irk :59:8B:04:27:66:4B:3C:11:1C:BA:FA:F4:93:E1:69:B3
    CSRK :DF:29:26:85:3C:58:E4:75:2D:FE:07:FC:9C:0E:59:F4
    转储(Rx):
    0000:04 FF 2C 00 06 00 88 51 D1 84 be C4 CF 00 04 59 ......问 是
    0010:8B 04 27 66 4B 3C 11 1C BA FA F4 93 E1 69 B3 DF ...'FK <....... 一.
    0020:29 26 85 3C 58 E4 75 2D FE 07 FC 9C 0E 59 F4)和<X.U-..... Y
    ----------------------------------
    [7]:<Tx>- 10:26:59.410
    类型 :0x01 (命令)
    -操作代码 :0xFE31 (Gap_GetParam)
    -数据长度:0x01 (1)个字节
    ParamID :0x15 (21)(TGAP_CONN_EST_INT_MIN)
    转储(Tx):
    0000:01 31 FE 01 15 .1...
    ----------------------------------
    [8]:<Tx>- 10:26:59.420
    类型 :0x01 (命令)
    -操作代码 :0xFE31 (Gap_GetParam)
    -数据长度:0x01 (1)个字节
    ParamID :0x16 (22)(TGAP_CONN_EST_INT_MAX)
    转储(Tx):
    0000:01 31 FE 01 16 .1...
    ----------------------------------
    [9]:<Tx>- 10:26:59.430
    类型 :0x01 (命令)
    -操作代码 :0xFE31 (Gap_GetParam)
    -数据长度:0x01 (1)个字节
    ParamID :0x1A (26)(TGAP_CONN_EST_TIRELEST)
    转储(Tx):
    0000:01 31 FE 01 1A .1...
    ----------------------------------
    [10]:<Tx>- 10:26:59.458
    类型 :0x01 (命令)
    -操作代码 :0xFE31 (Gap_GetParam)
    -数据长度:0x01 (1)个字节
    ParamID :0x19 (25)(TGAP_CONN_EST_Superv_timeout)
    转储(Tx):
    0000:01 31 FE 01 19 .1...
    ----------------------------------
    [11]:<处方>- 10:26:59.459
    类型 :0x04 (事件)
    -EventCode :0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
    -数据长度:0x08(8)字节
    事件 :0x067F (1663)(Gap_HCI_ExtentionCommandStatus)
    状态 :0x00 (0)(成功)
    操作码 :0xFE31 (Gap_GetParam)
    数据长度 :0x02 (2)
    ParamValue :0x0050 (80)
    转储(Rx):
    0000:04 FF 08 7F 06 00 31 FE 02 50 00 ...... 1..P
    ----------------------------------
    [12]:<Rx>- 10:26:59.491
    类型 :0x04 (事件)
    -EventCode :0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
    -数据长度:0x08(8)字节
    事件 :0x067F (1663)(Gap_HCI_ExtentionCommandStatus)
    状态 :0x00 (0)(成功)
    操作码 :0xFE31 (Gap_GetParam)
    数据长度 :0x02 (2)
    ParamValue :0x0050 (80)
    转储(Rx):
    0000:04 FF 08 7F 06 00 31 FE 02 50 00 ...... 1..P
    ----------------------------------
    [13]:<Rx>- 10:26:59.524
    类型 :0x04 (事件)
    -EventCode :0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
    -数据长度:0x08(8)字节
    事件 :0x067F (1663)(Gap_HCI_ExtentionCommandStatus)
    状态 :0x00 (0)(成功)
    操作码 :0xFE31 (Gap_GetParam)
    数据长度 :0x02 (2)
    ParamValue :0x0000 (0)
    转储(Rx):
    0000:04 FF 08 7F 06 00 31 FE 02 00 ...... 1…
    ----------------------------------
    [14]:<处方>- 10:26:59.559
    类型 :0x04 (事件)
    -EventCode :0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
    -数据长度:0x08(8)字节
    事件 :0x067F (1663)(Gap_HCI_ExtentionCommandStatus)
    状态 :0x00 (0)(成功)
    操作码 :0xFE31 (Gap_GetParam)
    数据长度 :0x02 (2)
    ParamValue :0x07D0 (2000)
    转储(Rx):
    0000:04 FF 08 7F 06 00 31 FE 02 D0 07 ...... 1…
    ----------------------------------
    [15]:<Tx>- 10:27:30.858
    类型 :0x01 (命令)
    -操作代码 :0xFE04 (Gap_DeviceDiscoveryRequest)
    -数据长度:0x03 (3)字节
    模式 :0x03 (3)(全部)
    ActiveScan :0x01 (1)(启用)
    白名单 :0x00 (0)(全部)
    转储(Tx):
    0000:01 04 FE 03 03 01 00 。。
    ----------------------------------
    [16]:<Rx>- 10:27:30.885
    类型 :0x04 (事件)
    -EventCode :0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
    -数据长度:0x06 (6)个字节
    事件 :0x067F (1663)(Gap_HCI_ExtentionCommandStatus)
    状态 :0x00 (0)(成功)
    操作码 :0xFE04 (Gap_DeviceDiscoveryRequest)
    数据长度 :0x00 (0)
    转储(Rx):
    0000:04 FF 06 7F 06 00 04 FE 00 …………
    ----------------------------------
    [17]:<Rx>- 10:27:30.925
    类型 :0x04 (事件)
    -EventCode :0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
    -数据长度:0x2B (43)字节
    事件 :0x060D (1549)(Gap_DeviceInformation)
    状态 :0x00 (0)(成功)
    事件类型 :0x00 (0)(可连接的非直接广告)
    AddrType :0x00 (0)(公开)
    地址 :C4:be:84:D0:84:84
    RSSI :0xE3 (227)
    数据长度 :0x1E (30)
    数据 :02:01:06:03:02:82:FE:02:0A:C4:0F:09:55:53:42:20:
    47:54:32:35:38:33:34:5A:03:FF:F9:01
    转储(Rx):
    0000:04 FF 2B 0D 06 00 00 00 84 D0 84 be C4 E3 1E ..+..........
    0010:02 01 06 03 02 82 FE 02 0A C4 0F 09 55 53 42 20 ........ USB
    0020:47 54 32 35 35 38 33 33 34 5A 03 FF F9 01 GT255.8334万Z
    ----------------------------------
    [18]:<处方>- 10:27:30.935
    类型 :0x04 (事件)
    -EventCode :0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
    -数据长度:0x12(18)字节
    事件 :0x060D (1549)(Gap_DeviceInformation)
    状态 :0x00 (0)(成功)
    事件类型 :0x04 (4)(扫描响应)
    AddrType :0x00 (0)(公开)
    地址 :C4:be:84:D0:84:84
    RSSI :0xE3 (227)
    数据长度 :0x05 (5)
    数据 :04:08:55:53:42
    转储(Rx):
    0000:04 FF 12 0D 06 00 04 00 84 D0 84 be C4 E3 05 ........
    0010:04 08 55 53 42 USB
    ----------------------------------
    [19]:<Rx>- 10:27:30.945
    类型 :0x04 (事件)
    -EventCode :0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
    -数据长度:0x18(24)字节
    事件 :0x060D (1549)(Gap_DeviceInformation)
    状态 :0x00 (0)(成功)
    事件类型 :0x00 (0)(可连接的非直接广告)
    AddrType :0x00 (0)(公开)
    地址 :60:F8:1D:B2:B1:29
    RSSI :0xAB (171)
    数据长度 :0x0B (11)
    数据 :02:01:06:07:FF:4C:00:10:02:0B:00
    转储(Rx):
    0000:04 FF 18 0D 06 00 00 00 29 B1 B2 1D F8 60 AB 0B ........ )……`……
    0010:02 01 06 07 FF 4C 00 10 02 0B 00 ..... L.。。
    ----------------------------------
    [20]:<Rx>- 10:27:31.034
    类型 :0x04 (事件)
    -EventCode :0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
    -数据长度:0x27(39)字节
    事件 :0x060D (1549)(Gap_DeviceInformation)
    状态 :0x00 (0)(成功)
    事件类型 :0x00 (0)(可连接的非直接广告)
    AddrType :0x00 (0)(公开)
    地址 :C4:be:84:D1:CD:02
    RSSI :0xAB (171)
    数据长度 :0x1A (26)
    数据 :02:01:06:05:02:1F:18:82:FE:0B:09:50:65:72:69:70:
    68:65:72:61:6C:04:FF:F9:01:80
    转储(Rx):
    0000:04 FF 27 0D 06 00 00 00 02 CD D1 84 be C4 AB 1A ..'............
    0010:02 01 06 05 02 1F 18 82 FE 0B 09 50 65 72 69 70 ........ Perip
    0020:68 65 72 61 6C 04 FF F9 01 80 苍鹭…
    ----------------------------------
    [21]:<Rx>- 10:27:31.836
    类型 :0x04 (事件)
    -EventCode :0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
    -数据长度:0x24(36)字节
    事件 :0x060D (1549)(Gap_DeviceInformation)
    状态 :0x00 (0)(成功)
    事件类型 :0x00 (0)(可连接的非直接广告)
    AddrType :0x01 (1)(随机)
    地址 :77:83:2C:F7:46:EA
    RSSI :0xAD (173)
    数据长度 :0x17 (23)
    数据 :02:01:06:13:FF:4C:00:0C:0E:08:D3:52:84:9E:EE:3E:
    BA:88:76:74:EB:28:19
    转储(Rx):
    0000:04 FF 24 0D 06 00 01 EA 46 F7 2C 83 77 AD 17 ..$...... F.,...
    0010:02 01 06 13 FF 4C 00 0C 0E 08 D3 52 84 9E EE 3E ...... L.。。 R....
    0020:BA 88 76 74 EB 28 19 ..VT.(.
    ----------------------------------
    [22]:<Rx>- 10:27:32.796
    类型 :0x04 (事件)
    -EventCode :0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
    -数据长度:0x28 (40)个字节
    事件 :0x060D (1549)(Gap_DeviceInformation)
    状态 :0x00 (0)(成功)
    事件类型 :0x00 (0)(可连接的非直接广告)
    AddrType :0x01 (1)(随机)
    地址 : E8:1A:02:F2:76:D7.
    RSSI :0xAF (175)
    数据长度 :0x1B (27)
    数据 :02:01:06:11:07:66:9A:0C:20:00:08:9A:94:E3:11:7B:
    66:10:3E:4E:6A:05:FF:87:00:09:7F
    转储(Rx):
    0000:04 FF 28 0D 06 00 00 01 D7 76 F2 02 1A E8 AF 1B ..(...... 五
    0010:02 01 06 11 07 66 9A 0C 20 00 08 9A 94 E3 11 7B ..... F.。 ...... {
    0020:66 10 3E 4E 6A 05 FF 87 00 09 7F F.>NJ…
    ----------------------------------
    [23]:<Rx>- 10:27:32.833
    类型 :0x04 (事件)
    -EventCode :0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
    -数据长度:0x25(37)字节
    事件 :0x060D (1549)(Gap_DeviceInformation)
    状态 :0x00 (0)(成功)
    事件类型 :0x04 (4)(扫描响应)
    AddrType :0x01 (1)(随机)
    地址 : E8:1A:02:F2:76:D7.
    RSSI :0xAD (173)
    数据长度 :0x18 (24)
    数据 :10:09:46:6F:72:65:72:75:6E:6E:65:72:20:32:33:35:
    00:06:16:10:3E:00:12:00
    转储(Rx):
    0000:04 FF 25 0D 06 00 04 01 D7 76 F2 02 1A E8 AD 18..%...... 五
    0010:10 09 46 6F 72 65 72 75 6E 6E 65 72 20 32 33 35 Forerunner 235
    0020:00 06 16 10 3E 00 12 00 ..........
    ----------------------------------
    [24]:<Rx>- 10:27:41.123
    类型 :0x04 (事件)
    -EventCode :0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
    -数据长度:0x2C (44)字节
    事件 :0x0601 (1537)(Gap_DeviceDiscoveryDone)
    状态 :0x00 (0)(成功)
    NumDevs :0x05 (5)
    设备#0
    事件类型 :0x00 (0)(可连接的非直接广告)
    AddrType :0x00 (0)(公开)
    地址 :C4:be:84:D0:84:84
    设备#1
    事件类型 :0x00 (0)(可连接的非直接广告)
    AddrType :0x00 (0)(公开)
    地址 :60:F8:1D:B2:B1:29
    设备#2
    事件类型 :0x00 (0)(可连接的非直接广告)
    AddrType :0x00 (0)(公开)
    地址 :C4:be:84:D1:CD:02
    设备#3.
    事件类型 :0x00 (0)(可连接的非直接广告)
    AddrType :0x01 (1)(随机)
    地址 :77:83:2C:F7:46:EA
    设备#4.
    事件类型 :0x00 (0)(可连接的非直接广告)
    AddrType :0x01 (1)(随机)
    地址 : E8:1A:02:F2:76:D7.
    转储(Rx):
    0000:04 FF 2C 01 06 00 05 00 00 84 D0 84 be C4 00 ...,..........
    0010:00 29 B1 B2 1D F8 60 00 02 CD D1 84 BE C4 00)....`........
    0020:01 EA 46 F7 2C 83 77 00 01 D7 76 F2 02 1A E8 ..F....
    ----------------------------------
    [25]:<Tx>- 10:27:50.057
    类型 :0x01 (命令)
    -操作代码 :0xFE09 (Gap_EstablishLinkRequest)
    -数据长度:0x09 (9)字节
    HighDutyCycle:0x00 (0)(禁用)
    白名单 :0x00 (0)(禁用)
    AddrTypePeer:0x00 (0)(公开)
    PeerAddr :C4:be:84:D0:84:84
    转储(Tx):
    0000:01 09 FE 09 00 00 00 00 84 D0 84 be C4 四
    ----------------------------------
    [26]:<Rx>- 10:27:50.085
    类型 :0x04 (事件)
    -EventCode :0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
    -数据长度:0x06 (6)个字节
    事件 :0x067F (1663)(Gap_HCI_ExtentionCommandStatus)
    状态 :0x00 (0)(成功)
    操作码 :0xFE09 (Gap_EstablishLinkRequest)
    数据长度 :0x00 (0)
    转储(Rx):
    0000:04 FF 06 7F 06 00 09 FE 00 …………
    ----------------------------------
    [27]:<Tx>- 10:28:39.956
    类型 :0x01 (命令)
    -操作代码 :0xFE04 (Gap_DeviceDiscoveryRequest)
    -数据长度:0x03 (3)字节
    模式 :0x03 (3)(全部)
    ActiveScan :0x01 (1)(启用)
    白名单 :0x00 (0)(全部)
    转储(Tx):
    0000:01 04 FE 03 03 01 00 。。
    ----------------------------------
    [28]:<Rx>- 10:28:39.986
    类型 :0x04 (事件)
    -EventCode :0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
    -数据长度:0x06 (6)个字节
    事件 :0x067F (1663)(Gap_HCI_ExtentionCommandStatus)
    状态 :0x00 (0)(成功)
    操作码 :0xFE04 (Gap_DeviceDiscoveryRequest)
    数据长度 :0x00 (0)
    转储(Rx):
    0000:04 FF 06 7F 06 00 04 FE 00 …………
    ----------------------------------
    [29]:<错误>- 10:28:39.997
    无法转换以下消息中的某些数据
    (需要特定的消息处理程序来处理数据)
    ----------------------------------
    [30]:<警告>- 10:28:39.998
    以下消息中的最后1个字节未解码
    (消息的数据字节数大于预期值)
    ----------------------------------
    [31]:<Rx>- 10:28:39.996
    类型 :0x04 (事件)
    -EventCode :0x0010 (HCI_HardwareErrorEvent)
    -数据长度:0x01 (1)个字节
    原始 :82.
    转储(Rx):
    0000:04 10 01 82 ....
    ----------------------------------
    [32]:<Rx>- 10:28:50.232
    类型 :0x04 (事件)
    -EventCode :0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
    -数据长度:0x04 (4)个字节
    事件 :0x0601 (1537)(Gap_DeviceDiscoveryDone)
    状态 :0x00 (0)(成功)
    NumDevs :0x00 (0)
    转储(Rx):
    0000:04 FF 04 01 06 00 00 。。
    ----------------------------------
    [33]:<Tx>- 10:28:58.951
    类型 :0x01 (命令)
    -操作代码 :0xFE04 (Gap_DeviceDiscoveryRequest)
    -数据长度:0x03 (3)字节
    模式 :0x03 (3)(全部)
    ActiveScan :0x01 (1)(启用)
    白名单 :0x00 (0)(全部)
    转储(Tx):
    0000:01 04 FE 03 03 01 00 。。
    ----------------------------------
    [34]:<Rx>- 10:28:58.968
    类型 :0x04 (事件)
    -EventCode :0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
    -数据长度:0x06 (6)个字节
    事件 :0x067F (1663)(Gap_HCI_ExtentionCommandStatus)
    状态 :0x00 (0)(成功)
    操作码 :0xFE04 (Gap_DeviceDiscoveryRequest)
    数据长度 :0x00 (0)
    转储(Rx):
    0000:04 FF 06 7F 06 00 04 FE 00 …………
    ----------------------------------
    [35]:<Rx>- 10:29:09.218
    类型 :0x04 (事件)
    -EventCode :0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
    -数据长度:0x04 (4)个字节
    事件 :0x0601 (1537)(Gap_DeviceDiscoveryDone)
    状态 :0x00 (0)(成功)
    NumDevs :0x00 (0)
    转储(Rx):
    0000:04 FF 04 01 06 00 00 。。
    ----------------------------------


    请帮助我吗?

    提前感谢您的参与,
    Sergiy先生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergiy您好,

    我未能再现这一情况。 下面是我使用的方法:

    1. 通过BLE-Stack v 2.2 对CC2650 LaunchPad进行主机测试编程................................................................1.
    2. 通过 SimpleLink Academy的Project Zero为SimpleLink CC2640R2 SDK 1.35 编程的第二个LaunchPad (我使用CC2640R2,但我不认为这会导致问题) 0
    3. 使用BTool查找设备
    4. 确认它已被发现,然后断开运行“项目零”的CC2640R2
    5. 尝试连接到零项目设备
    6. 在取消连接请求之前,请执行另一个查找

    我的发现尝试全部成功,但未出现硬件错误。 您是否检查过堆是否已满? 您可以在TI BLE软件开发人员指南的“评测iCall堆管理器”部分中找到有关启用堆度量的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rachel,您好!

    感谢您的努力。

    我根据 您的方法稍微改变了我的顺序。  我添加了在开始新发现之前取消连接请求的功能。 此更改解决了一个问题。 我的意思是,CC2650没有硬件错误事件,它按预期工作。

    Sergiy先生。