请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-CC2650 在“线程:CC2650”中讨论的其它部件
工具/软件:Code Composer Studio
我想使用ProjectZero示例中的CC2650内置温度传感器。 为此,我在ProjectZero中添加了2行:
#include <hal_adc.h>
温度值= HalAdcRead( HAL_ADC_CHN_TEMP,HAL_ADC_Resolution _14);
我遇到6个构建错误。 主要错误:
“未解析符号HalAdcRead,首先在<Whole-program> ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL C/C++问题中引用”
如果没有 HalAdcRead, ProjectZero示例就可以完美地工作。
我使用了最新版本的CCS,TI-RTOS,TI BLE SDK for MacOS。
如何将适当的库添加到我的项目中?