This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:在CC2650上实施SMBus主中继器

Guru**** 2553630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/583142/cc2650-implementing-smbus-master-on-the-cc2650

部件号:CC2650
主题中讨论的其他部件:BQ7.835万

您好,

我通过部件号BQ7.835万 (SMBus从机)将CC2650连接到TI的电池管理系统(BMS)。 CC2650应运行应用程序代码以通过SMBus获取电池管理系统数据。 我注意到I2C和SMBus之间存在细微差别;主要是SMBus上的超时时间。 我是否能够在CC2650上实现SMBus主中继器以与BQ7.835万连接?  

我的下一个问题是,CC2650是否可以托管自定义编写的应用程序代码,以便通过SMBus获取这些BMS数据,然后通过BLE传输这些数据? 还是建议将CC2650连接到另一个MCU?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,您可以在CC2650上实施自己的协议,并通过BLE传输数据。

    有3种方法可供您选择
    1.修改现有I2C驱动程序以满足您的需要
    2.在cm3上创建自定义协议(bbit-banged)
    3.在传感器控制器上创建自定义协议(位- banged)