This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:查询每个连接间隔的数据包数

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1093438/cc2652r-inquiry-about-the-number-of-packets-per-connection-interval

部件号:CC2652R
Thread: sysconfig中讨论的其它部件

各位专家,您好!

我收到了一些关于每个连接间隔的最大数据包数的问题。

  1. 客户了解数据包数量由主端的固件确定。 他们想要澄清。 是这样吗?
  2. 如果正确且主中继器为CC2652R, TI的固件是否确定每个连接间隔的最大数据包数?

我认为这两个问题都是正确的,但 我需要专家的建议。 可以麻烦你对它们发表意见吗?

此致,

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎先生,您好!

    在连接间隔内可发送的数据包数量取决于设置的最大PDU数量。 中央设备和外围设备都会影响可发送的数据包数量。 对于可发送的数据包数量没有严格限制,主要取决于前面提到的参数在sysconfig中的配置方式。

     GitHub上的吞吐量示例(中央|外围设备)提供了详细说明示例如何在一个连接间隔内发送多个数据包的文档。 如果客户有兴趣实施通知流或希望最大化数据包吞吐量,我强烈建议参考此示例。 我还建议您查看 连接参数差距连接状态链路层缓冲区。  

    此致,

    一月