This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1092980/cc2564c-cc2564c

部件号:CC2564C

你(们)好 我们正在使用带有蓝牙堆栈的CC2564C,用于ST32F437ZI处理器和免费RTOS,以及H5协议(无HW RTS/CTS连接)。

我们需要将TI蓝牙模块连接到无线蓝牙耳机。   

我们成功地完成了以下所有步骤,即询问,然后配对和PIN码集,打开远程服务器,但如果  打开端口给我们提供了“2”作为应答代码,则失败。

您可以帮助我们通过此步骤吗?

初始化后:

1- GAGE_PERFORE_INquiry (蓝牙StackID,itGeneralInquiry,0,0,10, 5,GAGE_Event_Callback,0);

2-对(…) [耳机的远程BD_ADDR]

3- PINCodeResponse (…) [使用代码0000或1234]

4- OpenRemoteServer (…) [远程BD_ADDR,端口1或2或20]

始终:

(#define HDSET_open_port_status_connection_refused                       0x02)

 此致  

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabio,

    您是否正在运行STM32蓝牙堆栈的特定演示? 如何在步骤4中确定要打开的端口?

    谢谢!
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob

    1)是的,我们正在进行HSP演示;
    我们的TI器件被设置为音频网关,我们希望与蓝牙耳机建立音频连接
    2)我们需要了解以下内容:如何设置正确的远程耳机服务器端口 ID以获得步骤4。
    请问您能告诉我们怎么做吗?
    此致
    Fabio  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabio,

    要将TI蓝牙设备连接到商用耳机,您应 将CC2564C设置为音频网关角色(客户端)。 以下是您应执行的步骤:

    1.为CC2564C选择"AudioGateway"模式

    2.查询附近的设备

    3.问题:ServiceDiscovery [Inquiry index] [Profile index]获取端口号  

    4.问题: OpenClient [Inquiry index] [Port ID#]

    执行这些命令后,您应获得状态为0的"HDSET Open Port Confirmation"(HDSET开放端口确认)。  

    请在HSPDemo指南中查看更多详细信息: e2e.ti.com/.../6874.CC256x-TI-Bluetooth-Stack-HSPDemo-App-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

    最佳,
    雅各布