This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:BQB认证

Guru**** 2520840 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1097214/cc2640r2l-bqb-certification

部件号:CC2640R2L

大家好,

你好。

我的客户想确认他们是否需要特殊测试软件(如BTM固件)来获得设备 CC2640R2L的BQB认证?

此致,

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Renan:

    您能否提供有关BQB认证的更多详细信息? 我不确定我是否知道此认证。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您的关注,BQB认证是指 蓝牙认证正文, 测试包括射频测试,协议一致性测试,配置文件 一致性测试, 配置文件互操作性测试,我们以前没有进行过此测试,因此我想询问 我们是否需要特殊的软件或固件来实施此测试, 例如DTM模式,我不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您提供的详细信息。

    通过仔细阅读,这些测试似乎使用了常见的HCI命令。 然后,您应该基本上需要一个启用了DTM的设备,或者使用host_test示例运行这些测试。

    请务必查看我们的应用说明 https://www.ti.com/ble-qualification ,并将其告知您的蓝牙认证顾问。

    此致,