This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:功耗较高

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1096146/cc2652rb-power-consumption-is-high

部件号:CC2652RB
Thread: sysconfig中讨论的其它部件

您好,TI:

我正在使用CC2652RB,将固件刷新到CC2652RB后,它的CCFG区域如下所示:

黄色区域表示默认值不同,这是功耗高的原因。(我将这些字节修改为默认值,功耗低)。

但实际上,我不知道哪一个最重要,配置在哪里?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明您在CC2652RB上运行的示例? 我建议您参考 应用手册:测量CC13xx和CC26xx电流消耗 ,以便首先进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从SDK 4.30 中的垃圾箱示例开始,我已经可以在空示例中测量低功率。

    实际上,在我的项目中,我只是将这些字节更改为默认值,功率足够低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许可以尝试比较项目中的ccfg设置和空示例,以了解哪些因素会产生差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    要完成前面的回答,您可以利用sysconfig修改CCFG内容。 一般而言,我会建议使用这种方法来修改CCFG内容,否则可能会使用错误的配置,并使设备处于意外状态。

    我希望这将有所帮助,

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已经检查了所有的字节,发现只有一个字节是错误的:

    找不到2个功能的信息。

    您能告诉我如何使用它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我注意到您打开了一个单独的主题来讨论此问题(CC2652RB:关于CCFG中的VDDR_CAP)-感谢您的参与。 将在新线程上提供支持。

    此致,