This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:使用Uniflash成功刷新后运行应用程序出现问题

Guru**** 2589330 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1096303/cc2651r3-issue-with-running-application-after-flashing-successfully-using-uniflash

部件号:CC2651R3
主题中讨论的其他部分: UNIFLAASH

大家好,

我正在我的项目中使用CC2651R3芯片(Ble SDK 5.40),CCS 11.1 .........0版本。

我可以使用CCS在调试模式下成功构建和运行我的应用程序(意味着广告工作正常)。

但是同一个十六进制文件如果我通过Uniflash进行刷新(不影响硬件设置),它将不起作用。

请问这是什么原因?

请问是否需要更改某些配置才能使释放模式正常工作?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请问您是否在使用OAD,以及是否也刷过BIM?

    此外,CCFG中可能存在一些差异。 我建议您验证Uniflash是否可以配置为不覆盖CCFG (而您期望它不会覆盖,反之亦然)。

    请随时更新。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clement,您好!

    感谢您的快速回复。

    我没有使用OAD,我认为如果我们没有OAD,则不需要BIM。

    关于CCFG,我将进行检查并恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clement,您好!

    请告诉我如何检查CCFG是否被Uniflash覆盖?

    我同时注意到了另外一件事。 我在CCS中启用了Arm Hex Utility,当我将-memwidth和-romwidth更改为32时,它对我很有用。 我其实不知道这个选择,这会有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以通过连接设备,然后检查"设置和实用程序"的内容来验证Uniflash的配置方式。

    您也可以通过单击"创建个性化设置"来访问此菜单

    您可以 在此处阅读有关CCS中Arm Hex Utility的更多信息。

    我希望这些将有所帮助,

    此致,