This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:应用程序的可用闪存/ RAM空间

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1096401/cc2651r3-free-flash-ram-space-for-app

部件号:CC2651R3

您好,
352kB flash/32kB RAM中的BL堆栈使用了多少闪存/ RAM空间,或者应用程序可以使用多少内存?

此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Holger,

    答案取决于使用的蓝牙功能,使用的SDK版本,连接数,GATT表大小,绑定数,使用的工具链等

    我建议您使用配置和工具链构建所需的示例(simple_peripheral或simple_central),以便您有更好的想法。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Clement,
    一些估计会有所帮助。 我和客户都没有工具。
    BLE堆栈的某些部分存储在ROM中?

    此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Holger,

    在CC2651设备上,BLEStack不存储在ROM中。

    此致,