This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:在超时后从关机状态唤醒

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1095906/cc1352p-wakeup-from-shutdown-after-time

部件号:CC1352P

您好,

我正在使用SimpleLink SDK 6.10 .0.29 和自定义板上的简单中心示例。

我实施了一个实时时钟,其中包含时间和日期,每分钟都将使用NVS中的计时器进行存储。

断开外部电源后,设备应使用外部电容器运行以更新实时时钟。
为了将电流消耗降至最低,我希望在断开电源时使用关机模式。
断开电源后,设备应进入关闭模式。 然后,设备应每分钟唤醒一次以更新实时时钟并返回到关机模式。
当外部电源可用时,设备也应从关机状态唤醒。

这里我使用Power_Shutdown(),它有参数shutdownTime。
我尝试使用该参数,但设备无法唤醒。

是否有其他方法可以在一段时间后将设备从关闭模式唤醒?

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当你说你使用Power_Shutdown() ,它有一个参数shutdownTime时,我感到很混乱。 在关机模式下,设备只能在引脚中断或重置引脚时唤醒。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Siri,

    是的,如果您进入Power.h,Power_Shutdown函数有两个参数:shutdownState和shutdownTime (请参阅下面的屏幕截图)。 这两个参数看起来都被忽略了。

    好的,这意味着从计时器唤醒只能从待机状态唤醒,而不能从关机状态唤醒。
    因此我将使用待机模式。

    谢谢

    此致

    Thomas