This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:BLE而不是CC2540加密狗

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1096031/cc2640-ble-instead-of-cc2540-dongle

部件号:CC2640
主题:CC2540中讨论的其他部件
亲爱的e2e
我们打算使用专用BLE代替CC2540加密狗。 目前,dongle可与Windows上的BTool一起使用。  我们需要一个替换Windows上的BTool的等效代码,以便在Android上启用BLE,而不是Dongle。 我是否可以使用它们的代码来更换转换器?  
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅 Android上的sensortag应用程序实施。 sensortag应用程序实施 充当智能手机上的BLE主机,以连接BLE外围设备并与之通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    要完成前面的回答,BTool会利用设备暴露的HCI界面(由蓝牙规格定义)。 换言之,您可以使用任何支持或接收/发送HCI事件/命令的工具。

    此致,