This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:使用NVS模块时始终启用后门

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1095688/lp-cc2652rb-always-enable-backdoor-when-using-nvs-module

部件号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他部件:CC2652RB

您好,TI:

我使用 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54\examples\RTOS\CC2652RB_LAUNCCHXL\DRIVERS\Empty with LP_CC2652RB。

此示例运行良好,但是当我添加NVS模块时,它无法工作。

模块配置如下所示:

添加模块,构建和闪存后,闪存的内容如下所示:

黄色字节表示后门模式已启用,且起始地址不正确。

如果我将超过5个字节更改为0并写入它,则固件再次运行良好。

我想知道为什么以及如何禁用后门模式。

这对于我们的项目非常紧迫和重要,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好junde,

    NVS区域不应与存储在闪存最后一页中的CCFG重叠。  运行时可能写入CCFG会锁定设备。  请 将您的区域库定义为0x5.4万。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我发现如果我尝试写入CCFG区域,该区域的值将全部重置为默认值。