请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LP-CC2652RB 主题中讨论的其他部件:CC2652RB
您好,TI:
我使用 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54\examples\RTOS\CC2652RB_LAUNCCHXL\DRIVERS\Empty with LP_CC2652RB。
此示例运行良好,但是当我添加NVS模块时,它无法工作。
模块配置如下所示:

添加模块,构建和闪存后,闪存的内容如下所示:

黄色字节表示后门模式已启用,且起始地址不正确。
如果我将超过5个字节更改为0并写入它,则固件再次运行良好。
我想知道为什么以及如何禁用后门模式。
这对于我们的项目非常紧迫和重要,非常感谢!