This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:PTM和显示屏的UART接口设置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1095027/cc2642r-uart-interface-setting-for-ptm-and-display

部件号:CC2642R
Thread:sysconfig中讨论的其它部件

大家好,

根据 前面的问题 ,我必须为PTM和Display创建两个UART。

在哪里可以了解如何同时设置PTM和Display的UART接口?


 此致,

Lulu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Lulu,

    我已经指派了一位专家来帮助您。 您使用的是哪种SDK? 您使用什么项目作为基础项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ammar:
    我正在使用 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52_for CC6252r,并且项目是 simple_peripheral_oad_offchip_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_CCS。


    谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lulu,

    更直接的方法是将NPI配置为使用第二个UART。 为此,使用sysconfig启用第二个UART接口-我将其称为config_npI_UART。 注意Tx和Rx使用的引脚。

    然后,在文件NPI/NPI_tl_UART.c中修改打开UART的代码,以使用新创建的UART:

        // Open / power on the UART.
        uartHandle = UART_open(CONFIG_NPI_UART, &params);

    构建和测试您的代码。 确保在正确的针脚上输入HCI命令。

    我希望这将有所帮助,

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    它现在正在工作。  感谢您的帮助。

    此致,