This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:有关pinStandby的功耗示例

Guru**** 2842970 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652RB, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1095061/cc2652rb-power-consumption-about-pinstandby-example

部件号:CC2652RB
主题中讨论的其他部件: ENERGYTRACE

您好,TI:

我尝试通过simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54中的pinStandy的相关示例验证LP-CC2652RB和LP_CC2652R1的电流消耗。

结果如下:

     套件

 EnergyTrace (使用3个跳线进行测试) 实验室仪器(无跳线测试)
LP_CC2.3652万RB      ~350uA     超过100uA
LP_CC2652R1      ~250uA          ~220nA

我不知道发生了什么,你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好junde,

    在待机 μA模式操作期间,这些设备应相同,并且测量值约为1 ̊ C。  请使用最新的SDK进行评估,在自由运行模式下运行EnergyTrace,并验证您的硬件连接以及实验室仪器的准确性。  https://www.ti.com/lit/swra478 

    此致,
    Ryan