This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:使用HCI测试器/HCI命令设置和控制CC2564C的指导

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1094590/cc2564c-guidance-with-using-hci-tester-hci-commands-to-setup-and-control-cc2564c

部件号:CC2564C

您好,

我正在将TI HCI测试器工具与CC2564C蓝牙控制器配合使用,我希望使设备能够正常工作,以显示简单的数据传输和音频流。  我原以为我会使用蓝牙经典(BR/EDR)。  

我已使用HCI测试器成功将补丁下载到设备,但我不知道使用哪个HCI命令来使设备正常工作。  

请说明我如何配对设备,设置相应的链路或通道,然后传输一些测试数据。

我假定所有这些过程都使用HCI命令的标准组合,但我不熟悉它们。  

感谢您的支持。  

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tony:  

    有关所有可用HCI命令的完整列表,请查看CC256x VS (特定于供应商) HCI命令: e2e.ti.com/.../2577.CC256x-VS-HCI-Commands-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

    不同演示的设置将因您与CC2564C一起使用的主机MCU/MPU而异。 对于简单入门,我建议查看有关MSP432 MCU的CC2564C中的信息: https://www.ti.com/lit/ug/swru497b/swru497b.pdf?ts=1650384043888 

    此中嵌入了使用HCI命令的可用演示和软件示例的链接。  

    最佳,

    -Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan。  感谢您的回复。  我已经有供应商特定HCI命令的列表,但遗憾的是,示例项目详细信息的链接不起作用-消息显示 "The Processors Wiki was removed on January 152021 (The Processors Wiki已于2021年1月15日被移除)"。  

    我需要使用HCI命令直接控制设备,这意味着不使用堆栈。  是否有人能够提供HCI测试器工具的命令或脚本示例,以实现两个设备的配对,并建立RFCOMM (串行端口)链接以使数据能够在设备之间传递?  遗憾的是,我对蓝牙理论不熟悉,但我认为这是TI专家的“老帽子”。  我想我读了一篇文章,你也许可以把它浸入某个地方存储的一些示例脚本中。  

    提前感谢您的参与。  托尼。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tony:

    感谢您的快速回复--我们没有执行这些任务的HCI命令示例,但我们提供了测试指南: e2e.ti.com/.../CC256x-Testing-Guide.pdf ,其中介绍了一些HCI命令及其功能,以便测试设备(查询,扫描等)。  

    最佳,
    -Ryan