This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:如何在使用辅助HFP时在BT控制器而非主机上获取语音呼叫音频输出

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1094234/cc2564moda-how-to-get-the-voice-call-audio-output-on-the-bt-controller-instead-of-host-while-using-assisted-hfp

部件号:CC2564MODA
主题中讨论的其他部件: CC2564C

我正在使用CC2564MODA蓝牙模块和bluez 5.50 堆栈。

我已成功加载AVPR附加脚本。

但当我拨打电话时,音频仍在主机上路由,而不是在BT控制器上路由。

请帮助我将音频路由至蓝牙控制器。

谢谢Srinija。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Srinija,  

    我们不支持bluez堆栈,我们支持Bluetoothopia和BluetoothopiaPM作为我们的BT堆栈。  

    您在设计中使用什么主机?

    最佳,

    -Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用imx 6 dl 作为主机,使用Hero芯片作为音频编解码器。

    当我们加载AVPR BTS时,我们的要求是音频应直接从BT控制器路由到音频编解码器。

    添加HCI_VS_Write_CODEC配置后,它将路由到音频编解码器,但音频中出现噪音。您能否提供正确的编解码器配置。

    谢谢!

    Srinija。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Srinija,

    请注意,TI不正式支持bluez,因为它是一个开放源代码堆栈。 话虽如此,请尝试以下操作——可能有效:

    1.使用来自此git的TIInit_CC2564C,使用hciattach初始化6.12

    2.初始化后,将initscripts-TIInit_AVPIT.26_avpr_add-on.bts加载到CC2564C以启用6.12

    您可以使用 BTSTransform将*avpr_add-on.bts的内容转换为“hcitool cmd”格式 ,并从命令行加载avpr加载项。  

    请告诉我,我所描述的内容与您所做的内容之间是否存在任何差异。 同样,我们本身并不支持此堆栈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关详细信息,请参阅CC256x Service Pack用户指南和AVPR插件部分: e2e.ti.com/.../CC256x-Service-Pack-User_2700_s-Guide.pdf