This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:ppm技术讨论

Guru**** 2564410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1094209/cc2652rb-ppm-technology-discussion

部件号:CC2652RB

您好,

CC2652内置48M晶体振荡器,精度40PPM,而一般无线要求为20ppm,为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为对于BLE,对于ZigBee,它是+/- 50ppm和+/- 40ppm。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但在中国,当地的要求是+/- 20ppm,我该如何满足 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在这种情况下,您应使用非Baw设备(例如 https://www.ti.com/lit/gpn/cc2652r )以满足要求。

    它需要外部谐振器来生成时钟。

    此致