This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:无法通过SmartRF闪存编程器读取IEEE BD地址的特定故障率

Guru**** 2389430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1094609/cc2540-a-certain-failure-rate-which-cannot-read-ieee-bd-address-through-smartrf-flash-programmer

部件号:CC2540

您好,

我的客户有某种无法读取IEEE地址的故障率。

在生产线中,我的客户需要读取BD地址。 但他们发现某些主板无法读取IEEE地址,故障率为2.5 %。  

错误如下所示:"Debug interface is locked"(调试接口已锁定)。

但它们对所有板都使用“块调试命令”。 为什么 只有2.5 % 存在此问题?

有人能帮我评论我需要检查的内容吗?

巴西,

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可能是由您选择块调试接口引起的。 执行此操作时,您必须完全擦除芯片以解锁芯片才能执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,坦率,

    他们是在阻止调试命令之前还是之后尝试读取IEEE地址?  如YK所述,一旦调试接口被阻止,则在完全擦除正确解锁设备之前,不可能执行此操作。  这与阻止调试命令后大多数设备是否仍可读取有关。  https://www.ti.com/lit/swru069 

    给定故障百分比,此错误也可能表示设备连接出现故障。  客户 可以尝试重新反射有问题的主板,并进一步确保硬件稳定。  如果  有任何未解决的问题,他们可以将其设计提交给SIMPLELINK-2-4GHz-DESIGN -审核。  为了便于调试,查看显示此行为的所有设备是否来自同一批次也会有所帮助。

    此致,
    Ryan