This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:希望创建简单的外设广告传感器数据

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1094001/lp-cc2652rb-looking-to-create-simple-peripheral-advertising-sensor-data

部件号:LP-CC2652RB

您好,我正在对一个蓝牙应用程序进行编码,该应用程序可以通告一个温度值,该值由模拟引脚上的传感器测量。 我一直在寻找窗口监控示例作为我的温度感应代码的基础,以及在资源浏览器中找到的简单外设示例。 我目前正在努力了解如何从简单外围的基本示例中开始,并将温度感应代码纳入其中,并使广告数据成为温度变量。 我知道温度感应是一个常见的问题,我想知道TI是否有创建传感器信号的蓝牙传输程序的示例或文档,或者是否有其他可以分享的好的示例或想法。 我们非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想你可以修改广告数据,把温度数据包括在广告讯息. 要实现此功能,当温度数据更新到AdvertData时,您需要调用"GAPRole_SetParameter (GAPROLE_adt_data,sizeof (adertData),adrtData);"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Cora,

    我建议大家看看我们的Simplelink Academy模块,我们有一个模块讨论 扫描和广告 以及如何修改广告数据集。

    为避免混淆,上述建议仅适用于使用较早版本的BLESTACK的CC2640R2设备。 它与LP-CC2652RB无关。

    编辑:不确定我的嵌入式链接是否可见,以下是完整链接: dev.ti.com/.../node