This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:双SCO连接编解码器输出问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1096127/cc2564modn-dual-sco-connection-codec-output-questions

部件号:CC2564MODN
主题:CC2564中讨论的其他部件

您好,

我希望了解有关建立2个SCO连接并使用编解码器接口(音频未通过HCI路由)时音频处理的一些说明。

这个主题(https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/35.9567万/dual-concurrent-sco-connections#pifragment-323377=1)32.3377万)的第一个答案对我来说不是很清楚:

-来自两个SCO接口的音频是混合音频,混合音频(如添加音频流),还是混合音频,混合左/右声道(左声道第一个连接,右声道第二个连接)?

本主题(https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/68.2127万/doubts-about-two-scos-establishment/2516800#2516800)251.68万)第三251.68万第三次回答(海报的第三个问题)似乎表示在建立SCO连接时分配PCM通道。 这是否意味着,如果我先将智能手机S1连接到CC2564模块,它会将其音频流式传输到第一个PCM通道,而随后连接的第二台智能手机SM2会在建立SCO连接时流式传输到第二个PCM通道? 还是在创建SCO连接时分配信道?

HCI事件是否有任何方式有助于将SCO使用的PCM音频通道链接到BT连接?

此致,Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerome,

    我必须为您检查前两个问题。  

    HCI2564 HCI事件是否可以帮助将SCO使用的PCM音频通道链接到BT连接?[/报价]

    您是否看到 HCI_VS_Write_codec_Config (0xFD06)命令? 它允许您提供 两个通道的规格。

    e2e.ti.com/.../5857.CC256x-VS-HCI-Commands-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

    最佳,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerome,

    -2564 "]-来自两个SCO混音器连接的音频混合,音频含义(例如添加音频流)或混合在左/右声道(第一个声道连接中,表示左/右声道连接)[引用?

    更多的是后者。 没有混音器;第一个连接被分配一个通道,然后第二个连接获得一个通道,具体取决于立体声或单声道。

    [quote userid="34.7711万" url="~/support/wireless-connection/bluetooth-group/bluetooth/bluetooth-forum/109.6127万/cc2564modn-dual-sco-connection-codec-output-questions">本2564本主题(https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/68.2127万/doubts-about-two-scos-establishment/2516800#2516800)251.68万)第三251.68万第三个回答(海报第三个问题)似乎表示建立连接时会分配PCM信道。 这是否意味着,如果我先将智能手机S1连接到CC2564模块,它会将其音频流式传输到第一个PCM通道,而随后连接的第二台智能手机SM2会在建立SCO连接时流式传输到第二个PCM通道? 或者在创建SCO连接时是否分配了信道?[/QUOT]

    是的,当与主机建立SCO连接时,会为特定信道初始化SCO数据路径。  

    最佳,
    雅各布